结果:找到"交互 触摸 surface 安卓 ipad",相关内容304条
- 笔记本触摸板优化
- 我想问一下立创EDA有计划优化笔记本触摸板吗?毕竟很多时候是需要查看原理图和PCB,而不是绘制。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 触摸板 发帖人:Shawn 发帖时间:2022-10-22 21:38:00
- RGB灯大面积触摸问题
- 灯带RGBW光源,触摸功能为:白光~R~G~B~七彩渐变,每个定色档长按可无极调亮度;1600MA18650锂电池供电;整灯为五金灯体;问题点一、触摸位置为一大面积金属面,不管灵敏度是调高还是调低,触摸依旧出现触摸不灵敏或出现当机状况;问题点二、一只手摸着灯体另一只手去触摸,这时反应的功能主为正常,当手离开灯体时触摸则会去失效;问题点三、固定灯板的螺丝如果扭松触摸有出现功能正常的状况,扭紧则触摸功能失效;问题点四、灯板与金属灯体有充分隔离,但还是有出现触摸灯体也会调光的状况(可能是灵敏度过高导致);综合以上,有没有哪位大神能解释下这种现象及解决办法,芯片为用开的常规触摸芯片,采用2.8V供电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RGB触摸 发帖人:偶尔创客一回 发帖时间:2022-08-27 10:55:00
- 对笔记本触摸板的支持太差了
- 建议双指上下滑动是页面上下滚动,左右滑动时页面左右滚动,就跟拖动滚动条一样就行。双指距离增大和缩小对应着页面的缩放。这样就方便多了,现在的触摸版交互太差劲了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 触摸板 发帖人:会飞的狼 发帖时间:2021-09-23 23:27:00
- 安卓工控主板双网口有什么用途?
- 双网口就是一般你能看到的就是两个网卡接口接网线的(网卡芯片一般是集成在主板上),在操作系统里面可以看到的是两块网卡,你可以通过接入不同的线路设置不同的IP以达到服务器多IP访问或者其他效果的功能。这么说,双网口主板对于普通用户来说在普通上网应用来说肯定是没有什么用途,但是如果用户要搭建服务器的话就完全不一样了。我们可以使用其中一个网口连接外网,而另一个网口可以连接交换机或者内网网络。最后,再将两个网卡桥接,就能够搭建一个简单的家用级服务器。现在双赞工控跟大家看看安卓工控主板双网口有什么用途?一、双网口工控主机以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-07 15:48:00
- 支持HDMI-IN接口的安卓工控主板有哪些?
- 什么是HDMI-IN接口?HDMI-IN接口即高清多媒体接口输入,它是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。目前支持HDMI-IN接口的设备有商显机、电视机、游乐机、投影仪、视频会议、一体机等等。随着各方面的需求,很多设备都具备了HDMI-IN接口。比如,2路以上的HDMI-IN接口录播一体机,支持全双工操作,本地接上鼠标或者触控显示屏、导播台操作本机导播、直播画面等,也可以通过PCIE菜单操作可视化界面。还有,一些安卓平板电脑来说,只需为其加入HDMIin视频输入的硬件功能,就可以将安卓平板和便携屏幕实现完美的融合!现在双赞工控来分享支持HDMI-IN接口的安卓工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-01 15:48:00
- 安卓主板RK3288RK3128RK3399有哪些特点?
- 现在很多人对双赞安卓主板不陌生了,应用在很多行业上。但是安卓主板也有很多类型,不同产品的需求不同,就要从CPU芯片,接口,外型尺寸等这些方面来选择相应符合需求的。性能在CPU上决定的,很多人选择CPU也是很讲究的。行内的人应该都听说过RK3288主板,RK3128主板,RK3399主板,那么它们有哪些特点呢?双赞工控来分析一下。一、RK3288主板瑞芯微RK3288芯片采用的是四核32位ARMCoretex-A17内核架构,28nm工艺设计,运行主频为1.8GHz;CPU为ARMMali-T764GPU,支持TE、ASTC、AFBC内存压缩技术;视频能力方面,支持4K×2K视频,H.264/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-30 16:58:00
- BS806灵敏度太高
- BS806按照手册设置了电容引脚设置的灵敏度,6键触摸,各键会互相影响,不对应触摸也会有输出拉低,触摸那里做了个电阻串联到芯片。求问还需要作什么处理?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸IC 发帖人:zZ12212 发帖时间:2021-03-24 10:14:00
- 欢迎各大电子行业网站与嘉立创官网交互友链
- 嘉立创网站(HTTPS://WWW.SZ-JLC.COM)现在每天有几万IP,网站权重为4。欢迎与电子行业相关的网站与我们交互友链。要求:1、网站权重不小于3(查权重网址:http://rank.chinaz.com如嘉立创百度权重为4)2、电子行业相关联系QQ:3001453581联系邮箱:yangchao@sz-jlc.com
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 交互友链 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-05-17 11:24:00
- 希望可以支持触摸操作
- 不可否认,这应用的跨平台操作是很棒的。但是在出差或者外出的时候,突发灵感,想要修改下电路图,或者睡前在床上进行小修改。这时,不太可能掏出鼠标来操作。当前应用对触摸操作交互很不友好,连基本的缩放和拖拽都不能实现(缩放时,整个浏览器界面都被缩放了),希望可以增加对触摸操作的支持,能添加对surfacepen的支持就更好了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 交互 触摸 surface 安卓 ipad 发帖人:MasterQ 发帖时间:2018-10-12 11:01:00
- 求助!求一块不带自动校准的单通道触摸IC
- 求一块不带自动校准的单通道触摸IC,或者外部可设置保持或者同步模式。平时做检测是否有异物用,一般带自动校准功能都没法用。求各位大神推荐下~
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸IC 发帖人:Auhiac 发帖时间:2018-01-27 23:14:00
返回